This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:数据表、电流

Guru**** 2506155 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229437/txb0106-datasheet-current

器件型号:TXB0106

大家好、

我计算电流消耗。

如果我了解 TXB0106的数据表、我想知道这一点。

在 TXB0106数据表中、

最大电流为100mA。

和 电气特性表中、还有电流表。 它仅使用5uA。

测试条件是 TXB0106无法正常工作、对吧? 因为 IO 为0A

因此、当我计算电流消耗时、我会参考最大电流(100mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值告诉您器件在哪些电流下可能会损坏。 应避免这种情况(如果使用 TXB、实际上无法达到这些电流)。

    ICCA 和 ICCB 确实是空闲电流。 但请注意、电源电流定义为流入 VCC流出 GND 的电流、因此不包括负载电流。

    对于高频信号、另请查看 CPD。 (请参阅 [FAQ]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?)

    µA 来说、TXB 每引脚的驱动强度仅为20 μ A、因此负载电流接近于零、通常无需考虑其总消耗。