This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:3.3V IO 为什么会有压降?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1226902/lsf0204-why-does-3-3-v-io-have-a-voltage-drop

器件型号:LSF0204

您好、TI!

您能告诉我为什么 PCIE_33_RST_N 存在压降吗?

我 使用 TXS0104进行了相同的测试、但它没有观察到以下奇怪的波形。

请参阅以下原理图/方框图和波形。

LSF0204的原理图

波形:LSF0204时的压降

波形:TXS0104时无压降

方框图(简化版)

谢谢你。

此致、
李承焕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一种无源开关。 高电平电压仅由10k Ω 上拉电阻器 kΩ。 电压较低是 kΩ 某些元件将线路拉至低电平(约20 k Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    1.我知道 LSF 有 FET、但我不知道为什么它是无源开关。 您是说它的行为是否像无源开关?

    我想知道为什么它是20千欧。

    3."部分组件"是指网络接口卡或其他东西?

    您能更详细地解释一下吗?

    4.有些 NIC 在 PCIe_reset_N 线路上有内部上拉,但我们不知道其值。 它 也被丢弃。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET 是无源开关。 当任何输入为低电平时、FET 的栅源电压足够大、并连接两侧的引脚。

    kΩ 10k Ω 上拉电阻和未知下拉电阻形成一个分压器。 产生的电压大约为2V。(如果线路上有其他上拉、则下拉也更强。)

    3、我不知道。 我只是看到了效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您说的是 FET 作为无源器件。 抱歉、我误读了一个词、即"无源开关"。

    那么、为什么 TXS0104不会导致压降? 它还具有一个内部10k 上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处、"无源"意味着不对 I/O 进行缓冲。

    我不知道为什么 TXS 的行为不同;LSF 和 TXS 具有相同的架构(TXS 只是添加了内部上拉和边缘加速器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我在没有网卡的情况下进行了测试,结果是一样的。

    它与 NIC 无关。

    因此、请忽略该方框图。

    LSF0204;在 PCIe_33_RST_N 上添加了一个外部10K 上拉电阻(仍然具有较大的压降(无 NIC))

    TXS0104 (内部10K 上拉); PCIe_33_RST_N 上无外部10K 上拉(无 NIC)

    仍然想知道为什么即使在 B 侧 IO 上没有连接、LSF 也有很大的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seunghwan:

    当您说在 B 侧的 I/O 上无连接时、您是说 PCIe 连接器也已断开?

    请注意、您的原理图似乎指示该器件根本没有输出、因为 PCIe_RST 和 PCIe_33似乎都进入了器件中。 谢谢、请帮助确认总线争用、因为 TXS 案例也在更长时间后似乎下降。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的评论。

    B 侧 I/O 上无连接意味着 PCIe 连接器已断开。

    没有任何元件连接到 B 侧。

    我想知道为什么 LSF0204在第一个波形的 B 侧具有压降。   

    因为 TXS 系列没有压降。 (请参阅上面的捕获、红圈)

    过了一段时间就可以掉头了。

    谢谢你。

    此致、

    李承焕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seunghwan:

    请注意、TXS 具有边缘加速器、可加速边缘。 主机是否恰好有内部下拉电阻?  

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、主机有内部下拉电阻。

    但我不知道具体的值。

    我知道 TXS 系列具有边沿加速器。  

    但我认为边缘加速器不会影响电压下降。

    如果电平转换器具有边缘加速器、它 会对压降产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seunghwan:

    不可以、当使用内部10K 的 TXS 器件时、边沿加速器会加快上升沿的速度。  

    这似乎10公里比主机的下拉强。 但是、LSF 没有上拉电阻器。  您可以 在 A1上添加上拉、以帮助上拉、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。

    它有很多帮助!