您好、TI!
您能告诉我为什么 PCIE_33_RST_N 存在压降吗?
我 使用 TXS0104进行了相同的测试、但它没有观察到以下奇怪的波形。
请参阅以下原理图/方框图和波形。
LSF0204的原理图

波形:LSF0204时的压降

波形:TXS0104时无压降

方框图(简化版)

谢谢你。
此致、
李承焕
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回答。
我在没有网卡的情况下进行了测试,结果是一样的。
它与 NIC 无关。
因此、请忽略该方框图。
LSF0204;在 PCIe_33_RST_N 上添加了一个外部10K 上拉电阻(仍然具有较大的压降(无 NIC))

TXS0104 (内部10K 上拉); PCIe_33_RST_N 上无外部10K 上拉(无 NIC)

仍然想知道为什么即使在 B 侧 IO 上没有连接、LSF 也有很大的压降。