请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0104E 主题中讨论的其他器件:TXU0104
大家好、我使用 TSX0104作为从器件与 SPI、TXS0104作为信号输入的另一电路板进行通信。 另一个电路是主机的输出信号、该信号由 TLP293-4 (普通光耦合器)进行隔离、只能在单一方向输出。 当两块板相互连接进行通信时、信号表现为毛刺等于1/4上升沿的电平、在信号识别中将被误认为是上升沿信号。 当主机的输出电路替换为 TLP2168 (高速光耦合器)后、Burr 消失。
我想问一下、当 TXS0104和 TLP293-4一起使用时、为什么会出现这个问题? 如何解决?
如果主板上的 TIP293-4没有变化、则 TI 是否有相同类型的其他芯片可以实现此功能。 和 TXS0104相同的芯片封装、有没有推荐?
期待您的回复!
赵亚赫
谢谢你