This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:当芯片与光耦合器组合在一起时、信号异常地尖峰

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1234018/txs0104e-when-the-chip-is-combined-with-the-optical-coupler-the-signal-spikes-abnormally

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXU0104

大家好、我使用 TSX0104作为从器件与 SPI、TXS0104作为信号输入的另一电路板进行通信。 另一个电路是主机的输出信号、该信号由 TLP293-4 (普通光耦合器)进行隔离、只能在单一方向输出。 当两块板相互连接进行通信时、信号表现为毛刺等于1/4上升沿的电平、在信号识别中将被误认为是上升沿信号。 当主机的输出电路替换为 TLP2168 (高速光耦合器)后、Burr 消失。

我想问一下、当 TXS0104和 TLP293-4一起使用时、为什么会出现这个问题? 如何解决?

如果主板上的 TIP293-4没有变化、则 TI 是否有相同类型的其他芯片可以实现此功能。 和 TXS0104相同的芯片封装、有没有推荐?

期待您的回复!

赵亚赫  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想电缆有足够的电容和电感来引起振铃。

    对于单向信号、请使用单向转换器、如 TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、但这可能不是原因。 目前我们猜测是由大管的寄生电容引起的、但具体原因尚未查明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adah、

    总集总电容、即负载、寄生、电缆/布线是否大于70pF? 谢谢。

    此致、

    迈克尔.