请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1234686/sn74lvc2g17-output-stays-high
器件型号:SN74LVC2G17主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G07
大家好!
我有以下原理图用于与提供1.8V 电压的 GSM 模块通信。

当我为器件供电时、两个 LED LD1和 LD2按预期关闭、但当我发送命令并切换 LED 时、我可以看到 U5的 pin1和 pin5的输入变为低电平并重新变为高电平、 但引脚4和引脚6的输出保持低电平。
我发现用万用表触摸任何引脚都会将输出切换为高电平。
我已将100nF 的去耦电容器添加到 U5、这在原理图上没有显示。 但它仍然不起作用。
在布局侧、接地引脚通过靠近引脚的过孔连接到底层的接地层。
有关如何解决此问题或如何进一步调试此问题的任何建议?