This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:输出保持高电平

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1234686/sn74lvc2g17-output-stays-high

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G07

大家好!  

我有以下原理图用于与提供1.8V 电压的 GSM 模块通信。

当我为器件供电时、两个 LED LD1和 LD2按预期关闭、但当我发送命令并切换 LED 时、我可以看到 U5的 pin1和 pin5的输入变为低电平并重新变为高电平、 但引脚4和引脚6的输出保持低电平。  

我发现用万用表触摸任何引脚都会将输出切换为高电平。  

我已将100nF 的去耦电容器添加到 U5、这在原理图上没有显示。 但它仍然不起作用。  

在布局侧、接地引脚通过靠近引脚的过孔连接到底层的接地层。  

有关如何解决此问题或如何进一步调试此问题的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号为1.8V、但最大正向开关阈值为2.0V

    那么您需要一个电平转换器。 或者、使用 SN74LVC2G07等漏极开路缓冲器、为其提供1.8V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这就是问题所在。 我不正确地理解了数据表、认为1.8V 就足够了。