This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUCH244:电平转换器/缓冲器、SPI、3.3V <=>1.2V、CLK=50MHz、 驱动器16ea 设备

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUCH244, PSPICE-FOR-TI, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1231123/sn74auch244-level-shifter-buffer-spi-3-3v-1-2v-clk-50mhz-drive-16ea-device

器件型号:SN74AUCH244
主题中讨论的其他器件: PSpice-for-TISN74AXC4T774

您好!

我正在搜索3、3V => 1.2V SPI 缓冲器、它将  通过一个缓冲器驱动16ea 器件。

我找到了 LSF108 + SN74AUCH244、但它没有速度和驱动规格。

您能给我们提供什么建议吗?

MCU 为3.3V 电平、并并行连接到 CLK、Data。

 SPI 客户端有16ea、clk=50MHz、load=100Kohm/10pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUC 器件具有可过压输入;您可以使用3.3V 电压直接驱动它们(但请注意不要超过3.6V 的绝对最大额定值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    速度和驱动能力、没问题吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件在1.2V 电压下支持270Mbps 以上的速率。直流驱动强度为3mA (在转换时超过此值)。

    在任何情况下、我都不知道有任何在1.2V 下更强或更快的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您在   LSF108上提到它的270M bps / 3mA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;LSF 是无源开关。 我说的是仅 AUC 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    您能否共享 SN74AUCH244的 TI- Tina 模型 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

    据我所知、可以将 PSpice 模型导入到 TINA 中。 还有一个 PSPICE-FOR-TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    我做了一些挖掘、似乎可以将 PSpice 导入到 Tina 中。 否则、最简单的仿真方法是下载 PSpice。  

    PSpice 至 Tina 导入 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请单击附加文件: SN74AUCH244.TSM 和 SN74AUCH244_0529v1.TSC 。

    我发现当我施加 10pF 电容时、Y 端口上会出现较大的环形噪声。

    宏模型可以吗?

    e2e.ti.com/.../SN74AUCH244_5F00_0529v1.TSC

    e2e.ti.com/.../SN74AUCH244.TSM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    由于今天是美国假日,我们的团队将研究这一问题,并在明天回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    为了解决您的原始问题、我收到了团队的一些建议、他们推荐 AXC4T774。 这应涵盖 SPI 信号的两个方向。 它具有直接用于 SPI 转换的3 + 1配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我没有找到 SN74AXC4T774的 PSPICE 模式、您能分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    这是在翻译团队的领导下。 我建议您在论坛上提问。