主题中讨论的其他器件: PSpice-for-TI、 SN74AXC4T774
您好!
我正在搜索3、3V => 1.2V SPI 缓冲器、它将 通过一个缓冲器驱动16ea 器件。
我找到了 LSF108 + SN74AUCH244、但它没有速度和驱动规格。
您能给我们提供什么建议吗?
MCU 为3.3V 电平、并并行连接到 CLK、Data。
SPI 客户端有16ea、clk=50MHz、load=100Kohm/10pF。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在搜索3、3V => 1.2V SPI 缓冲器、它将 通过一个缓冲器驱动16ea 器件。
我找到了 LSF108 + SN74AUCH244、但它没有速度和驱动规格。
您能给我们提供什么建议吗?
MCU 为3.3V 电平、并并行连接到 CLK、Data。
SPI 客户端有16ea、clk=50MHz、load=100Kohm/10pF。
您好、Gordon、
我做了一些挖掘、似乎可以将 PSpice 导入到 Tina 中。 否则、最简单的仿真方法是下载 PSpice。
尊敬的 Albert:
请单击附加文件: SN74AUCH244.TSM 和 SN74AUCH244_0529v1.TSC 。
我发现当我施加 10pF 电容时、Y 端口上会出现较大的环形噪声。
宏模型可以吗?