This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV08A:SN74LV08A 在输出端显示为0.6V、此时 VCC = 0V 且输出连接至3.3V

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1235525/sn74lv08a-sn74lv08a-is-showing-0-6v-at-output-with-vcc-0v-and-output-connected-to-3-3v

器件型号:SN74LV08A

您好!

我在设计中使用 SN74LV08、如下所示

请注意、U15.PBRST 是具有40K 至5V 电压轨的内部 PU 输入。

最初、5V 电压轨通电、但10秒后出现3.3V 电压。 良好。 在此期间、我看到 U14引脚6 (与门的输出)处的电压为0.6V。 而不是预期的3.3V。

请告诉我此电路的故障。

此致、

约瑟夫·托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否使用万用表探测该节点以找到该节点与 VCC 和 GND 之间的电阻并公布结果? 此外、您是否有可以为此发布的电路板布局?

    此外、在此期间、是否有任何其他与门出现意外输出?

    此致!

    伊恩