请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV08A 您好!
我在设计中使用 SN74LV08、如下所示

请注意、U15.PBRST 是具有40K 至5V 电压轨的内部 PU 输入。
最初、5V 电压轨通电、但10秒后出现3.3V 电压。 良好。 在此期间、我看到 U14引脚6 (与门的输出)处的电压为0.6V。 而不是预期的3.3V。
请告诉我此电路的故障。
此致、
约瑟夫·托马斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在设计中使用 SN74LV08、如下所示

请注意、U15.PBRST 是具有40K 至5V 电压轨的内部 PU 输入。
最初、5V 电压轨通电、但10秒后出现3.3V 电压。 良好。 在此期间、我看到 U14引脚6 (与门的输出)处的电压为0.6V。 而不是预期的3.3V。
请告诉我此电路的故障。
此致、
约瑟夫·托马斯