This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125-Q1:SN74AHCT1G125-Q1的输出电阻和输出电流

Guru**** 2384330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125-Q1, UCC27517A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1236733/sn74ahct1g125-q1-output-resistance-and-output-current-of-sn74ahct1g125-q1

器件型号:SN74AHCT1G125-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27517A-Q1

您好!

我正在使用缓冲器  SN74AHCT1G125-Q1 Vcc=5V 时、最大峰值电流。 添加了10Ω Ω 的栅极电阻、因此栅极电流将为 500mA (5V/ 10Ω μ s)。 该缓冲器是处理500mA 电流还是将限制电流。 如果它会限制电流、则最大输出低电阻(ROL)和输出高电阻(ROH)的大小。 所用的 MOSFET 为  BUK9880-55A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率将为140kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型输出电阻约为32 Ω、因此栅极电流约为119mA。 绝对最大额定值为25mA、因此这可能会损坏器件。

    最好使用 UCC27517A-Q1等栅极驱动器。