请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHCT1G125-Q1 主题中讨论的其他器件: UCC27517A-Q1
您好!
我正在使用缓冲器 SN74AHCT1G125-Q1 Vcc=5V 时、最大峰值电流。 添加了10Ω Ω 的栅极电阻、因此栅极电流将为 500mA (5V/ 10Ω μ s)。 该缓冲器是处理500mA 电流还是将限制电流。 如果它会限制电流、则最大输出低电阻(ROL)和输出高电阻(ROH)的大小。 所用的 MOSFET 为 BUK9880-55A