主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104 、TXU0204
尊敬的团队:
在我的板中 、有一个处理器和一个 微控制器 正在使用以太网接口进行通信。这是一个 Mac 到 Mac 的连接。
处理器在3.3V 域下工作、控制器在5V 域下工作。SN74LVC8T245RHLR 用作电平转换器。
是否可以知道连接是否正常。我的意思是 为 RMII 的 RX 和 TX 选择 SN74LVC8T245RHLR 的方向。
下面给出了我的引脚映射。
原理图如下所示。
SAMAD52的 RMII 信号说明
此致
哈里