This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245RHLR 原理图审阅以太网 MAC 至 MAC 通信

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237278/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245rhlr-schematic-review-ethernet-mac-to-mac-communication

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104 、TXU0204

尊敬的团队:

在我的板中 、有一个处理器和一个 微控制器 正在使用以太网接口进行通信。这是一个 Mac 到 Mac 的连接。

处理器在3.3V 域下工作、控制器在5V 域下工作。SN74LVC8T245RHLR 用作电平转换器。

是否可以知道连接是否正常。我的意思是 为 RMII 的 RX 和 TX 选择 SN74LVC8T245RHLR 的方向。

下面给出了我的引脚映射。

原理图如下所示。

SAMAD52的 RMII 信号说明

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 维基百科、TXD0、TXD1和 TX_EN 从 MAC 到 PHY;RXD0、RXD1和 RX_DV 从 PHY 到 MAC、时钟方向取决于应用。

    您只有七个信号。 考虑两个 TXU0104/TXU0204/TXU0304芯片的组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种 MAC 到 MAC 的通信。

    请问您推荐的支持 RMII 速度的芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚映射表、原理图和数据表都使用不同的信号名称。 但 U16的 A2/B2引脚上的信号方向似乎是错误的。

    在这些电压下、TXU 器件支持至少125Mbps 的速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于 MAC 到 MAC

    e2e.ti.com/.../RMII_5F00_MAC_5F00_TO_5F00_MAC_5F00_SAMA5D27_5F00_S32K148.pdf

    这是完整的原理图。您能不能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、RMII_GTXEN_SAMA5D2信号似乎有错误的方向。 (两个 TX_EN/RX_DV 连接必须朝相反的方向。)

    我不知道您是如何配置时钟的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 RMII、只有一个时钟、

    我想我连接时钟的方式是错误的时钟来自我的微控制器(5V 域),然后它是在 SAMA5D2

    因此时钟应连接到 U15。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的支持。

    我将添加最新的原理图。

    如果您不介意、请检查一下。

    e2e.ti.com/.../RMII_5F00_MAC-TO-MAC-Review.pdf

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入不得悬空;将它们连接到 GND 或 VCC。 否则、不存在明显的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我要将所有 A 和 B 引脚连接到 GND、