请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 您好、TI 团队、
我们在新项目中使用 TXS0108E、但发现输出电压有一个问题。 也就是说、当 A 侧输入 电压为3.3V IO 而 B 侧输出电压为5V IO 时、B 端子 IO 的输出电压将不稳定。

正常情况下、端口 A 的输入电压基本上可以稳定在3.35V、而端口 B 的输出电压为5.05V、并且这两个电压没有明显波动。 当使用万用表测试端口 B 侧的输出电压时、大约2.6V 的电压将很可能出现、而使用示波器抓取时、端口 B 侧的输出电压将抖动(在0V/5V 之间跳变)。

只有在万用表笔触点时才会出现此现象、如果仅使用示波器 测量端口 B 的输出电压、则不会出现此问题。
您能帮助 分析此问题的原因吗?
谢谢。
此致