This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:端口 B 输出电压下降

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1237711/txs0108e-port-b-output-voltage-drops

器件型号:TXS0108E

您好、TI 团队、

我们在新项目中使用 TXS0108E、但发现输出电压有一个问题。 也就是说、当 A 侧输入 电压为3.3V IO 而 B 侧输出电压为5V IO 时、B 端子 IO 的输出电压将不稳定。  

正常情况下、端口 A 的输入电压基本上可以稳定在3.35V、而端口 B 的输出电压为5.05V、并且这两个电压没有明显波动。  当使用万用表测试端口 B 侧的输出电压时、大约2.6V 的电压将很可能出现、而使用示波器抓取时、端口 B 侧的输出电压将抖动(在0V/5V 之间跳变)。

只有在万用表笔触点时才会出现此现象、如果仅使用示波器 测量端口 B 的输出电压、则不会出现此问题。

您能帮助 分析此问题的原因吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 具有边沿加速器、可在它们检测到上升沿或下降沿的起点时触发。 错误触发引起的振荡可能由信号线路上的振铃引起。 振铃可能是由额外的电容或电感引起的。

    如果在正常运行期间没有长迹线或电缆、则没有问题。