Other Parts Discussed in Thread: LSF0204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LSF0204 与您再次确认客户的 MB 设计、我们针对应用使用 LSF0204来提供从1.8V (A 侧)到3.3V (B 侧)的 SPI 信号。
这意味着这是上行转换、因此我们需要根据您的建议保持当前为 SPI 接口使用上拉电阻器的设计、如下面的绿色部分所示、对吧?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.