This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204上拉电阻器检查

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1239736/lsf0204-lsf0204-pull-up-resistors-check

器件型号:LSF0204

与您再次确认客户的 MB 设计、我们针对应用使用 LSF0204来提供从1.8V (A 侧)到3.3V (B 侧)的 SPI 信号。

这意味着这是上行转换、因此我们需要根据您的建议保持当前为 SPI 接口使用上拉电阻器的设计、如下面的绿色部分所示、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、上行转换需要在输出端使用上拉电阻器。 (请注意、1.8V 器件必须能够通过上拉电阻器驱动电流。)

    准备低电压侧的上拉电阻以获得更可靠的信号。