This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:使用 TXS0108E 实现 ESPI 与放大器之间兼容性的设计述评;LPC 接口

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240162/txs0108e-design-review-of-the-use-of-txs0108e-to-achieve-compatibility-between-espi-lpc-interface

器件型号:TXS0108E

您好、TI 专家。

我计划将  TXS0108E 用于我的应用、如下所述。

-我有两个型号的 HONE 模块板,一个是基于处理器和 CPLD 之间的 ESPI 接口。 另一个基于 LPC。

- Come 模块板将连接到一个基板。 我需要 重新创建基板、它 以前只能支持 LPC 接口(基于3.3V)、但现在也必须支持 ESPI 接口(基于1.8V)。  

-为了最大限度地减少侵入工作,我计划  在基板上重复使用相同的 CPLD 引脚(基于分配给 GPIO 组 的3.3V ),以前用于 LPC ,目的是支持 ESPI,以及软件支持。

ESPI 最大速度为66.67MHz,LPC 最大速度为33MHz。

-随附了我的方框图。 请帮助审查 TXS0108E 是否适合应用、尤其是 TXS0108E 上有内部上拉电阻器、因此我是否需要外部上拉电阻器。 谢谢。

e2e.ti.com/.../MTP_5F00_ESPI-_2600_-LPC-Compatible-Design-Study_5F00_Shared.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESPI 时钟需要下拉电阻、但我看到它没有通过 TX。

    TXS 确实有内部上拉电阻器、不需要外部上拉电阻器。

    理论上、这会起作用。 在实践中、请注意布线/连接器/电缆的总电容不会变得过高(超过大约70pF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。