Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32-Q1, SN74LV4T32-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LV4T32-Q1、SN74LVC1G32-Q1
专家、您好!
我们的客户期待后续器件。
Input1:1.8V 50MHz
Input2:3.3V 10MHz
输出:1.8V
我们可以找到1:1电平转换器或或或输入逻辑、就像 SN74LV4T32-Q1一样。
但是、我们想像多路复用器一样、切换2类不同输入电平输入。
是否有这样的器件?
如果不存在、我们计划在电平转换器之前添加开关、但我们想要优化 BOM 计数。
此致、
栗内和树