This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245-Q1:2输入1输出电平转换器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32-Q1, SN74LV4T32-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1241214/sn74axc2t245-q1-2input-1output-level-translator

器件型号:SN74AXC2T245-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LV4T32-Q1、SN74LVC1G32-Q1

专家、您好!

我们的客户期待后续器件。

Input1:1.8V 50MHz
Input2:3.3V 10MHz
输出:1.8V

我们可以找到1:1电平转换器或或或输入逻辑、就像  SN74LV4T32-Q1一样。
但是、我们想像多路复用器一样、切换2类不同输入电平输入。

是否有这样的器件?

如果不存在、我们计划在电平转换器之前添加开关、但我们想要优化 BOM 计数。


此致、
栗内和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现代逻辑系列具有可过压输入。 您可以仅使用 SN74LVC1G32-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    正如我所说、我们需要在一个封装中集成电平转换器和开关 IC、
    您的器件是 Just 或、它不满足此要求。

    有没有任何器件可以通过1个 IC 满足其要求?


    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你说的是什么?" 请指定所有可能的输入和生成的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    您是否要求在一个封装中提供电平转换器和或门? 如果是、我们的产品系列中没有此类器件。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的支持。

    我们与客户讨论了此插槽、他们最终决定不在其系统中使用此插槽。
    那么、我要关闭该主题。

    此致、
    仓口和树