This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1245458/sn74hc164-sn74hc164pwr
器件型号:SN74HC164从官方网站采购了两批物料,有两个版本,即 RVE: A 和 RVE: H。目前,发现与 RVE: A 对应的物料焊接到板上进行成品测试,并发生批量故障,而与 RVE:对应的物料 H 焊接到电路板上进行成品测试、无缺陷
问题已经提出了很多天,我什么时候可以得到答复?
您好、Yaya。
这两款器件的区别在于、"REV:A"采用 SN 引线框、而"REV:H"采用 NiPdAu 引线框。
您能进一步解释一下您发现的故障是什么吗?
芯片在低温下出现故障、无法正常工作
这一次,使用 A 版生产了122个装置,这些装置的 LED 会异常亮起;改为 H 版后,所有 LED 恢复正常指示。
这通常是由时钟信号上的错误脉冲导致的。
您能否展示控制输入、尤其是时钟信号的示波器轨迹? 是否有噪声、或者边沿是否缓慢? (在后一种情况下、尝试将其替换为具有施密特触发输入的 SN74HCS164。)
如果与 RVE:H 重新连接、为什么它会很好?
如果与 RVE:H 重新连接、为什么它会很好?
不同芯片版本对 Δt Δv /̊ C 限值慢的边沿具有不同的灵敏度。
如果问题是由超出 Δ Δt /Δv Δ t 限制的边沿引起的、则 HCS 器件会有所帮助。
但是、当我们购买材料时、 贵公司并不控制这些修订、因此您的差异不应影响我们的使用。 您是否对这些规格差异有任何描述?
我不是 TI 员工。
新裸片在 PCN#20210315003.1中发布。 数据表保证的规格未发生变化。