This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:SN74HC164PWR

Guru**** 2387440 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS164
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1245458/sn74hc164-sn74hc164pwr

器件型号:SN74HC164
主题中讨论的其他器件:SN74HCS164

从官方网站采购了两批物料,有两个版本,即 RVE: A 和 RVE: H。目前,发现与 RVE: A 对应的物料焊接到板上进行成品测试,并发生批量故障,而与 RVE:对应的物料 H 焊接到电路板上进行成品测试、无缺陷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细阐述一下您所说的 RVE:A 和 RVE:H 的含义? 我相信这不是 TI 使用的标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../information.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaya。

    我将查看这些不同的版本字母。 我将尝试了解它们之间有何差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 问题已经提出了很多天,我什么时候可以得到答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaya。

    这两款器件的区别在于、"REV:A"采用 SN 引线框、而"REV:H"采用 NiPdAu 引线框。

    您能进一步解释一下您发现的故障是什么吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片在低温下出现故障、无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一次,使用 A 版生产了122个装置,这些装置的 LED 会异常亮起;改为 H 版后,所有 LED 恢复正常指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Defective-product-video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这通常是由时钟信号上的错误脉冲导致的。

    您能否展示控制输入、尤其是时钟信号的示波器轨迹? 是否有噪声、或者边沿是否缓慢? (在后一种情况下、尝试将其替换为具有施密特触发输入的 SN74HCS164。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果与 RVE:H 重新连接、为什么它会很好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果与 RVE:H 重新连接、为什么它会很好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同芯片版本对 Δt Δv /̊ C 限值慢的边沿具有不同的灵敏度。

    如果问题是由超出 Δ Δt /Δv Δ t 限制的边沿引起的、则 HCS 器件会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当我们购买材料时、 贵公司并不控制这些修订、因此您的差异不应影响我们的使用。  您是否对这些规格差异有任何描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

    新裸片在 PCN#20210315003.1中发布。 数据表保证的规格未发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!