This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:SN74LVC573A 设计指南和工作机制

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC573A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250140/sn74lvc573a-sn74lvc573a-design-guide-and-working-mechanism

器件型号:SN74LVC573A

团队、您好!  

目前我的客户有一些设计指南和 SN74LVC573A 工作机制方面的问题、您能帮忙吗? 谢谢!

Q1:信号引脚的建议连接是什么、悬空、上拉或下拉? 您能否按以下方式填写表格:

引脚 被使用 未使用

OE

下拉至 GND
Q 输出 悬空还行

Q2:在 LE/D_IN/OE/VCC 之间是否存在时序控制要求、我在 D/S 中找不到它。  当 VCC 出现在 LE/D_IN/OE 之后、会发生什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.未使用的输出可以保持断开。 未使用的输入不得悬空。 对于未使用的 D 输入、高电平或低电平无关紧要;必须根据您希望器件执行的操作来设置 LE 和/OE。

    2.所有输入均可过压,因此您甚至可以在 VCC 上电之前将其上拉。 由于存在去耦电容、VCC 的上升会非常缓慢、因此不会出现时序问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    除了 Clemen 所述之外、  有关 CMOS 输入为何不能悬空的更多信息、请参阅此常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens 和 Jack、

    感谢您的答复。 更进一步、VCC 在输入信号之后可以有什么理论/工作机制?  

    我们可以使用以下示例:客户要求在 VCC 刚升至高电平时器件输出保持低电平。 在 Vcc 上升至高电平之前、LE、D_IN、OE 全部为低电平。 当 Vcc 上升至高电平时、器件执行了哪些操作来将输出保持为低电平?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 [FAQ]我的逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    要在上电期间将输出保持为禁用状态、必须将/OE 保持为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    在 Vcc 达到工作范围并施加适当的输入之前、不能保证输出在加电期间/之后是高电平或低电平。 请查看此 [FAQ]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器) 。

    如果/OE 被拉为高电平、即使器件的 Vcc 未上电、器件输出也很可能为高阻抗、尽管这一点无法保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    此用例中有两种情形:

    1.在设备启动过程中(Vcc 上升到高电平,但未达到运行电平):根据您的解释,在有数据输入前无法确定输出状态。 我们完全理解此特性、并且将在器件启动期间忽略系统中的器件输出状态。

    2. Vcc 上升至工作范围的时刻。 在此之前、LE/D_IN/OE#均为低电平。 那么、当 Vcc 达到工作范围、同时 LE/D_IN/OE#仍保持低电平时、输出状态是什么?

       (a)如果输出状态保证为低电平、则满足客户的要求、我们只需了解输出为低电平的理论;  

       (b)如果在数据到来之前未确定输出状态、是否有特定设计或其他器件可以保证输出为低电平? 如果(a)可以满足客户要求、则可以忽略此情况。

    再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始状态未定义;请参阅 [FAQ]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)

    为确保输出为低电平、LE 必须为高电平脉冲、或者/OE 必须通过输出端的下拉电阻器上拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    1.正确。

    2 (a)。  无法保证低电平。

    2(b)。 克莱门的回答是正确的。 为了在此时使输出处于低电平、可以执行以下任一操作:

    D_IN 必须为低电平并且 LE 必须脉冲 为高电平以锁存该有效数据、或

    /OE 为高电平、因此器件输出为高阻抗、并且在输出上使用下拉电阻器