Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A, SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:BQ25121A、
您好!
我有一个应用、在运行时外部开关持续按下、在不运行时释放。 它由电池供电、而电池则由 BQ25121A 进行控制。 遗憾的是、要将 BQ25121A 切换为有效状态、高电平信号必须变为低电平、然后再次变为高电平。 由于我的外部开关只能设法从高电平变为低电平、因此我需要在两者之间放置一个逻辑元件、在打开 BW25121A 后、将线路拉至高电平。 然后使用微控制器通过 I2C 关闭 LED。
如果我使用 SN74LVC1G123实现电压的临时变化、只能从低电平切换到高电平、然后再次切换回低电平。 这是令人厌烦的、但我找不到以反向方式进行开关的等效器件。 为什么 当所有逻辑器件仅从低到高切换时、TI 坚持要求在其电池控制器中只接受高-低-高? 请勿让我添加逆变器。 多谐振荡器应该能够从一开始就发挥出正确的作用。
此致、Peter