This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:是否有具有反相输出的版本?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1252811/sn74lvc1g123-is-there-a-version-with-inverted-output

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:BQ25121A

您好!

我有一个应用、在运行时外部开关持续按下、在不运行时释放。 它由电池供电、而电池则由 BQ25121A 进行控制。 遗憾的是、要将 BQ25121A 切换为有效状态、高电平信号必须变为低电平、然后再次变为高电平。 由于我的外部开关只能设法从高电平变为低电平、因此我需要在两者之间放置一个逻辑元件、在打开 BW25121A 后、将线路拉至高电平。 然后使用微控制器通过 I2C 关闭 LED。

如果我使用 SN74LVC1G123实现电压的临时变化、只能从低电平切换到高电平、然后再次切换回低电平。 这是令人厌烦的、但我找不到以反向方式进行开关的等效器件。 为什么 当所有逻辑器件仅从低到高切换时、TI 坚持要求在其电池控制器中只接受高-低-高? 请勿让我添加逆变器。 多谐振荡器应该能够从一开始就发挥出正确的作用。

此致、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /MR 输入被设计为连接到按钮、而不是逻辑电路。 低电平有效是最常见的极性。

    由于历史原因、74xx123的输出极性为高电平有效、必须保持这种状态才能实现向后兼容性。 没有足够大的市场来支持单独的低电平有效模型、因此您唯一的选择是添加逆变器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我担心没有更好的解决办法。 其他电池控制器确实可以与低-高-低信号一起工作、例如 ST STBC02。 然而、它只能承受16V 电压、并被不兼容的 USB 充电器所限制、此充电器在无枚举的情况下输出20V 电压。 这就是我选择 BQ25121A 的原因。 我无法单独使用按钮信号。