This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC541:一种防止泄漏电流从 IO 连接到 VCC 的方法

Guru**** 2841240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1253132/sn74hc541-a-method-to-prevent-leakage-current-from-being-connected-from-io-to-vcc

器件型号:SN74HC541

来自控制板的信号通过背板的 SN74HC541、然后将其发送到下一级。 现在发现、当控制板通电而底板未通电时、将有漏电流流经底板 VCC 上的 SN74HC541灯串、 有一个大约1.4V 的电压、在这种情况下、缓冲器输出端的上拉(控制板电源控制)没有影响。

因此、我想问、是否有任何措施可以防止从 IO 灯串到 VCC 的泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些器件具有可过压输入和 Ioff 输出、但我不知道它们放置在何处。 请展示示意图、包括所用到的所有芯片。