Other Parts Discussed in Thread: SN74HC541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC541 来自控制板的信号通过背板的 SN74HC541、然后将其发送到下一级。 现在发现、当控制板通电而底板未通电时、将有漏电流流经底板 VCC 上的 SN74HC541灯串、 有一个大约1.4V 的电压、在这种情况下、缓冲器输出端的上拉(控制板电源控制)没有影响。
因此、我想问、是否有任何措施可以防止从 IO 灯串到 VCC 的泄漏电流。