This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1电路问题和电流回流问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1250674/txb0104-q1-txb0104-q1-circuit-problem-and-current-backflow-problem

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304-Q1

您好!

使用 TXB0104QPWRQ1时、我们发现 VCCB 电源关闭后、B1上的 MCU 引脚上拉3.3V 电平、VCCB 上的电压可以测量到3.1V、电平转换芯片可以正常工作。 我们的客户想问 B1和 VCCB 之间的电路是什么、以及为什么会有电流回退?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shelly、

    该器件具有 VCC 隔离特性-如果两个电源中的任何一个断电并接地、则输出(本例中为 B1)将置于高阻抗状态、并且 VCCB 和 B1不应有漏电流。  

    如何执行测试? A1处的电压是多少、如果 OE 引脚连接至低电平、可以观察到相同的结果吗? 您是否也能够提供正常运行的原理图/波形?  

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要一个引脚输出高电平信号、该引脚和 VCC 之间就存在直接连接。 因此、如果 B1是输入、MCU 将向 VCCB 提供电流

    如果信号并非真正的双向信号、请使用诸如 TXU0304-Q1之类的单向转换器。 或者、下拉 OE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    我们的客户描述的特定现象是:

    车辆的行为是一个很小的不通过模块唤醒 MCU 的可能性。 也就是说、A3会上拉、B3不上拉。 VCCB 的电源由 MCU 控制。 由于客户侧存在设计缺陷、当 MCU 处于睡眠状态、以前正常的电路板都通过 B1到 VCCB 保持电平转换芯片的3.3V 泄漏电流运行时、无法保持 VCCB。

    当问题发生时、VCCB 电压为0v、B1为3.3V。 VCCA 和 OE 引脚均为1.8V。

    客户想知道 B1和 VCCB 的直接连接能否维持芯片的正常运行、在什么情况下 B1是3.3V、VCCB 再也没有电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们的客户描述的特定现象是:

    车辆的行为是一个很小的不通过模块唤醒 MCU 的可能性。 也就是说、A3会上拉、B3不上拉。 VCCB 的电源由 MCU 控制。 由于客户侧存在设计缺陷、当 MCU 处于睡眠状态、以前正常的电路板都通过 B1到 VCCB 保持电平转换芯片的3.3V 泄漏电流运行时、无法保持 VCCB。

    当问题发生时、VCCB 电压为0v、B1为3.3V。 VCCA 和 OE 引脚均为1.8V。

    客户想知道 B1和 VCCB 的直接连接能否维持芯片的正常运行、在什么情况下 B1是3.3V、VCCB 再也没有电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不保证器件通过 I/O 引脚获得足够的功率。 (在直流状态下、输出通过4 kΩ 电阻。)

    这不是 TI 确定的特征。 您自己的观察/实验表明它有多稳定。