This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:输出端没有数据

Guru**** 2381930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1254194/sn74lv4t125-there-is-no-data-at-the-output

器件型号:SN74LV4T125

我已经将从器件(SPI)的 MISO (图中的 SDO_1)连接到 SN74LV4T125的4A、但在4年时我没有获取任何数据、而且使能引脚接地。  

我将连接电路图。

请指南。  

此致、

沙基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无数据"是什么意思? 高电平、低电平还是悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens、感谢您的回答、输出为浮动式、既高也低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是因为连接到 Vcc 3.3V 的13号引脚(4OE)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题已经得到解决、