请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4T125 我已经将从器件(SPI)的 MISO (图中的 SDO_1)连接到 SN74LV4T125的4A、但在4年时我没有获取任何数据、而且使能引脚接地。
我将连接电路图。
请指南。
此致、
沙基尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经将从器件(SPI)的 MISO (图中的 SDO_1)连接到 SN74LV4T125的4A、但在4年时我没有获取任何数据、而且使能引脚接地。
我将连接电路图。
请指南。
此致、
沙基尔