https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1251136/txs0108e-txs0108e
器件型号:TXS0108E您好
我们将 在板上使用 TXS0108E 这种电平转换器用于频率为1MHz 的 TFT 显示屏并行总线接口(DBI-B)。
我们的 MCU 在1.8V 电压下运行、通过电平转换这些信号到3.3V 电压、从而连接到针对3.3V IO 电压配置的 TFT 显示屏。
在这种情况下、TFT 显示屏无法完全正常工作。 请参阅随附的图像。
但是、当我们将 TFT 显示屏 IO 电压配置为1.8V (即现在 MCU 也是1.8V、TFT 也是1.8V、配有电平转换器)时、显示屏可以正常工作。
请说明该电平转换器为何在1.8V 至3.3V 配置下不起作用。

谢谢
桑托什