This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:从3、3V µC 到5V DAC61416侧的 SPI 通信

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, DAC61416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1257898/txu0304-spi-communication-from-3-3-v-c-to-5v-dac61416-side

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件: DAC61416

您好、TI 工程师!  

我们目前正在开发一个设计、在该设计中、我们使用3、3V µC (TEensy 4.1)来控制 DAC61416 (5V 逻辑)。 为了实现 SPI 通信、我们需要将值转移到5V、这是我们对 TXU0304所做的。 对于测试、我们仅尝试一次与一个 DAC 板对话(在最终设计中、连接了13个板)。 问题在于、在进行连接后、我们的换挡器会持续发生故障(加热)。 有时、一旦发热发生、只有 CS 和时钟发生电平转换。 SDI 在高侧没有显示任何内容。 此外、有时整个部件会发生故障、不再进行移位。

是否缺少任何特定的上电程序、或者需要放置任何无源器件来使这两个器件兼容或不兼容? 从我们对数据表和应用手册的了解来看、它应该在没有任何额外电平转换器支持的情况下工作。

我们的设计如下:  

如需任何其他信息、请告诉我、

提前感谢您提供任何建议或解决方案、

此致、

乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在(拔)拔下电缆时防止 ESD 或电弧?

    它仍在工作时、您看到的是正确的方波信号、还是有噪声或一些负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确保在为电路板提供任何电源之前插入所有"内部"电缆。 考虑到这一点、在连接任何东西之前、我们不会将整个设置接地(将来肯定应该这样做)。

    当它有一部分工作时、我们可以看到 CS 和 CLK 具有适当的方波。  

    出现问题时、我建议使用 TIDA-01547 IC。 高侧有非常弱的信号(例如1V ISH)和噪声、该噪声似乎具有 RC 充电和未充电曲线等负载。 我们重新做实验后、我会尝试附加一张图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有信号在工作时是否都正常? 您能否展示使 SDI/SDO 正常工作的示波器布线?