主题中讨论的其他器件: DAC61416
您好、TI 工程师!
我们目前正在开发一个设计、在该设计中、我们使用3、3V µC (TEensy 4.1)来控制 DAC61416 (5V 逻辑)。 为了实现 SPI 通信、我们需要将值转移到5V、这是我们对 TXU0304所做的。 对于测试、我们仅尝试一次与一个 DAC 板对话(在最终设计中、连接了13个板)。 问题在于、在进行连接后、我们的换挡器会持续发生故障(加热)。 有时、一旦发热发生、只有 CS 和时钟发生电平转换。 SDI 在高侧没有显示任何内容。 此外、有时整个部件会发生故障、不再进行移位。
是否缺少任何特定的上电程序、或者需要放置任何无源器件来使这两个器件兼容或不兼容? 从我们对数据表和应用手册的了解来看、它应该在没有任何额外电平转换器支持的情况下工作。
我们的设计如下:

如需任何其他信息、请告诉我、
提前感谢您提供任何建议或解决方案、
此致、
乔纳斯