This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:B 输入电压高于 VCCB 时的输入电压

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1259433/sn74lvc1t45-q1-input-voltage-at-b-input-higher-than-vccb

器件型号:SN74LVC1T45-Q1

在输入 B 上具有5V 输入的同时、是否可以使用1.8V 的电压为 VCCB 供电?

查看数据表并通读这些值、似乎没有正钳位二极管、因为输入钳位电流只能变为负值。

因此、我假设只要输入电压大于电源电压、只要它们保持在6.5V 以下、就不会有问题。

对吧??

此致

卡斯滕