Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1, LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF0108
大家好、
您能否帮助检查 LSF0108-Q1最大功率、可按照以下公式进行计算。 VCCA=、VCCB=1.8V。 数据表中显示了通道最大128mA、根据客户要求、它们将同时打开6个通道。 因此 Pmax=(3.3V-1.8V)*0.128*6=1.152W?
根据上面的计算,客户有一些问题热上升,从数据表它显示热阻器为74.3W/℃ ,客户环境温度将达到85℃ ,所以似乎结温可能高于150℃。
问题如下:
#1如果 Pmax 评估是正确的?
#2如果基于 EVM 评估结果的热阻可以提供给客户参考? 客户 PCB 板有8层、可能热阻会更小、但我们没有可以提供给客户进行理论分析的一些参考值。
非常感谢您的支持。
此致
Jie