This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:LSF0108-Q1的热分析

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1258437/lsf0108-q1-thermal-analysis-for-lsf0108-q1

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0108

大家好、

您能否帮助检查 LSF0108-Q1最大功率、可按照以下公式进行计算。 VCCA=、VCCB=1.8V。 数据表中显示了通道最大128mA、根据客户要求、它们将同时打开6个通道。 因此 Pmax=(3.3V-1.8V)*0.128*6=1.152W?  

根据上面的计算,客户有一些问题热上升,从数据表它显示热阻器为74.3W/℃ ,客户环境温度将达到85℃ ,所以似乎结温可能高于150℃。

问题如下:

#1如果 Pmax 评估是正确的?

#2如果基于 EVM 评估结果的热阻可以提供给客户参考? 客户 PCB 板有8层、可能热阻会更小、但我们没有可以提供给客户进行理论分析的一些参考值。  

非常感谢您的支持。

此致

Jie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是 LSF 的工作方式。

    当输入电压低于1.8V 时、LSF 就像模拟开关、A 引脚和 B 引脚直接连接、约有9 Ω。当输入电压高于1.8V 时、开关打开、电压由上拉电阻决定。

    因此、对于低信号、芯片内部的功率耗散为6 × 9 Ω×I² μ A、其中 I 是通过开关的实际电流。 (该电流为 VCC / Rpullup (输出侧采用 VCC 和 Rpullup)。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    非常感谢您的反馈。

    在回答这个问题时、您能说明一下如何计算功率耗散吗?  

     I²输入电压低于1.8V 时,功耗为6*9ohm* VCC , I=3.3V/Rpullup,因为客户的供电电压是3.3V 和1.8V,所以在这种情况下,哪种电压指的是这个公式中的 VCC ? 另外、对于客户工作电压高于1.8V 的情况、该计算不适合客户应用 是否正确?

    #2输入电压高于1.8V,那么如何计算功率耗散?  

    再次感谢您的支持帮助再次检查.

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.当 A 侧的器件将信号下拉至0V 时(即 A 是输入、B 是输出)、A 侧和 B 侧通过开关连接、该器件吸收流经两个上拉电阻器的电流。 流经 VCCA 上拉电阻的电流不会流过开关、但流经 VCCB 上拉电阻的电流会流过。

    2.当电压高于 Vref_A 时,开关打开,没有电流流过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch:

    因此、根据我根据您的说明进行的理解、对于具有3.3V 至1.8V 电平的应用、功率损耗几乎等于0? 会发生什么情况? 您能帮助进一步澄清一下吗?

    客户还提出了一个问题、即他们如何选择上拉电阻器 Rb 和 RA。 对于客户应用、VA=3.3V、IO 电流限制为±5mA、对于 VB=1.8V 且 IO 电流限制为4mA、则下面是客户电流估计方框图、例如、如果 VA 是输出、VB 是输入、 然后、到 VB 端口的电流输入为 IB、这是正确的吗? 如果不是、您还能帮助澄清一下吗? 再次感谢您的支持。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当信号为高电平时、电流为零。 当信号为低电平时、电流将流过开关。 (在后一种情况下、功率耗散非常小。)

    图示正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    (1) 如您所说, 例如 VerfB=3.3V,VerfA=1.8V,B1是使能引脚,它从 B1传导到 A1;当 B1为高电平时,通过 LSF0108的电流为0; 当 B1为低电平时、通过 LSF0108的电流为 VerfB/RpullupB =3.3V/1Kohm=3.3ma、而通过 B1侧 IC 的电流 为4.8mA、是 吗?

    当信号为高电平时、电流为零。 当信号为低电平时、电流将流过开关。 (在后一种情况下、功率耗散非常小。)

    图示正确。

    [/报价]

    (2) 如果我们使用全部8个通道、 当输入侧(A 或 B   )电压较低时、最坏情况下的功耗为8× 9 Ω×(3.3V/1k Ω)^2=784.08mW。  从数据表中可以看出,热阻为74.3W/℃ ,我们的环境温度会达到85℃ ,所以结温可能发生143.25℃。   对吗?  功耗很高。 因此我们应使用大于 Rpullup 的值、该值为1k Ω。  

    简而言之、我们主要关注 LSF0108-Q1 A 侧和 B 侧的上拉电阻器选择。  请给我们提供 明确的上拉电阻参考值 ,而不是一些模糊的设计建议。

    另一个来自客户的问题是他们如何选择上拉电阻 Rb 和 RA。 对于客户应用、VA=3.3V、IO 电流限制为±5mA、对于 VB=1.8V 且 IO 电流限制为4mA、则下面是客户电流估计方框图、例如、如果 VA 是输出、VB 是输入、 然后、到 VB 端口的电流输入为 IB、这是正确的吗? 如果不是、您还能帮助澄清一下吗? 再次感谢您的支持[/报价]

    当信号为高电平时、电流为零。 当信号为低电平时、电流将流过开关。 (在后一种情况下、功率耗散非常小。)

    图示正确。

    [/报价]

    这不是 LSF 的工作方式。

    当输入电压低于1.8V 时、LSF 就像模拟开关、A 引脚和 B 引脚直接连接、约有9 Ω。当输入电压高于1.8V 时、开关打开、电压由上拉电阻决定。

    因此、对于低信号、芯片内部的功率耗散为6 × 9 Ω×I² μ A、其中 I 是通过开关的实际电流。 (该电流为 VCC / Rpullup (输出侧采用 VCC 和 Rpullup)。)

    [/报价]

    此致、

    明亮

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。

    2.要使用的上拉值取决于要达到的速度以及电路板的电容。 (B 侧上升沿的速度受到电阻器和电容形成的低通滤波器的限制。) 对于 I²C μ A、总上拉电流限制为3 mA。 您正在使用什么协议? 布线长度是多少?