This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV244A:PCN 更改封装尺寸是否相同?

Guru**** 2930920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260627/sn74lv244a-is-the-pcn-change-package-size-the-same

器件型号:SN74LV244A

尊敬的支持团队:

当数据表从修订版本 Q (2023年3月)改为修订版本 R (2023年8月)时、增加了 DB 封装。
其他型号的封装尺寸与封装尺寸之间有何差异?
如果尺寸不包括引线引脚、则 NS 封装为 SOP 封装、它是否相同?
QFN 封装没有引线、因此尺寸没有变化。

此致、
由山浩明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroaki-San:

    封装不应更改物理尺寸。