This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT138Q-Q1:SN74AHCT138Q-Q1

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262970/sn74ahct138q-q1-sn74ahct138q-q1

器件型号:SN74AHCT138Q-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74HCS138-Q1

您好!

我将 SN74AHCT138QDRQ1 (3 × 8线路多路信号分离器)用于我的其中一个应用。 在中、Vcc 显示-0.5V 至7V 的绝对最大额定值、建议运行条件 Vcc 仅为4.5V 至5.5V。 我设计了具有3.6V 直流输出的电源。 因此、我想在3.6Vcc 上运行它。

如有任何不利影响、请分享(在可靠性等方面)。  

此致

M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "T"表示具有 TTL 兼容输入的器件、TTL 仅在5V 下运行。

    如果超出建议的工作条件、则既无法保证电气特性、也无法保证正常工作。 请改用 SN74HCS138-Q1。