Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS138-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262970/sn74ahct138q-q1-sn74ahct138q-q1
器件型号:SN74AHCT138Q-Q1主题中讨论的其他器件:SN74HCS138-Q1
您好!
我将 SN74AHCT138QDRQ1 (3 × 8线路多路信号分离器)用于我的其中一个应用。 在中、Vcc 显示-0.5V 至7V 的绝对最大额定值、建议运行条件 Vcc 仅为4.5V 至5.5V。 我设计了具有3.6V 直流输出的电源。 因此、我想在3.6Vcc 上运行它。
如有任何不利影响、请分享(在可靠性等方面)。
此致
M·特里巴迪