请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM2432大家好、
我的客户正在调查使用 AM2432、因为它具有快速 PRU。
最初的想法是使用 ECL、因为它很快、但很难与 MCU 的+3.3V 逻辑配合使用。
您对使用 AM243x MCU GPIO 的 ECL 或其他新型逻辑系列有什么想法吗?
他希望 充分利用60ps/700ps 速度的优势来控制 ADC。

他还发现 SN74ALVC 系列产品速度非常快!

还有其他建议吗?
谢谢。