This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 AM2432 PRU 配合使用的最快逻辑系列...

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1260816/the-fastest-logic-family-to-work-with-am2432-pru

主题中讨论的其他器件:AM2432

大家好、

我的客户正在调查使用 AM2432、因为它具有快速 PRU。

最初的想法是使用 ECL、因为它很快、但很难与 MCU 的+3.3V 逻辑配合使用。

您对使用 AM243x MCU GPIO 的 ECL 或其他新型逻辑系列有什么想法吗?

他希望 充分利用60ps/700ps 速度的优势来控制 ADC。

他还发现 SN74ALVC 系列产品速度非常快!

还有其他建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压低于3.3V 时、最快的逻辑系列将是 AUC。
    在3.3V 时、ALVC 和 LVC 最快。 对于普通缓冲器、您还可以使用 AXC 电压转换器。

    一般而言、超高速信号不应该通过逻辑门、甚至不应该通过长迹线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢先生。