This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108DQSR

Guru**** 2555320 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXU0104, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1262888/txb0108-txb0108dqsr

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXU0104、TXU0204

我们的一个电路使用贵公司 TXB0108DQSR 的电平转换芯片。 负载设备为扫描仪底座(3.3V)、控制信号由 CPU 输出(1.8V)。 目前的现象如下:

1、连接到扫描仪底座时、CPU 不会上拉、波形为带有凹痕的高电平。 卸下扫描仪底座,高电平可以正常上拉;

2、如果负载端的示波器点可以是正常输出高电平、如果您不使用此处的示波器探头点、则不能正常工作。

3、替换 Onsemi 的电平转换芯片(NLSX3018MUTAG)通常可输出高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TXB 和 TXS 具有边沿速率加速器的电压电平转换器的 DO 和 Don ts 的第6节 介绍:

    • 最大限度地减少反射/振铃。
    • 考虑温度对输出阻抗的影响、因为阻抗与 PCB 布线不匹配会产生反射。
    • 反射或振铃可以作为假边沿触发器被单次放大。
    • 过度的振铃会导致错误触发、并可作为振荡输出。
    • 长电缆或迹线的电容和电感也会导致振铃、并且可能会被不稳定的 GND 或 VCC 电压放大。

    布线/电缆的电容和电感过高。

    请注意、NLSX3018具有类似的单稳态电路、并且可能具有类似的振荡问题。 显然、它的模拟特征千差万别、您很幸运地开发出了自己的电路。

    对于单向信号、应使用单向转换器、如 TXU0104/TXU0204。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布线/电缆的电容和电感太高。------- 您是说 TXB0108旨在驱动高达70 pF 的容性负载?我们 PCB 的电容太大?

    有什么办法可以解决这个问题吗?您可以在电路图中看到八个信号、包括 UART_TX、UART_RX、所以不能选择 TXU0104/0204。

    我们如何测量该电容? 我们是否可以通过串联一个电阻来解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 应仅在同一块电路板上彼此靠近的器件之间使用。

    一个 TXU0104和一个 TXU0204应具有您所需的通道数量和方向。

    一个串联电阻器不太可能提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU0104和 TXU0204的驱动容性负载设计值是什么? 如何测量电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Wu、

    有关您的问题、请参阅以下常见问题解答:

    [FAQ]逻辑器件可以驱动的最大容性负载是多少?

    [FAQ]逻辑器件可以驱动的最大布线长度是多少?

    此致、

    插孔