Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34, SN74AUP2G34, SN74AUP1G125
主题中讨论的其他器件: SN74AUP2G34、 SN74AUP1G125
我有几个关于 SN74AUP 和 SN74LVC 系列 IC 的质询和问题。
我将尝试使用具有 SN74LVC2G34和 SN74AUPG34驱动器的24 MHz、0–3.3V ~40%占空比信号以及6 -7 mA 和3.3V VCC 驱动、快速驱动和切换或开启/关闭 LED。
所用 LED:Vishay VSMA1085600、在10 mA 处具有~2.55V 的正向电压。
驱动器的数据表不清楚、但通过内插提供的值、如果 VCC 为3.3V 且目标驱动电流为6 mA、则 VOH 最小值应超过2.55。
使用 MCU 输出直接驱动 LED 并串联使用15欧姆电阻器时、电流消耗约为6 mA、达到所需亮度。 然而、当 MCU 输出被连接至 SN74LVC2G34或 SN74AUP2G34输入、并且到具有同样电阻器串联的 LED 的驱动器输出时-流耗不仅变得很大(分别为20 mA 和5– 10 mA)、而且 SN74AUP2G34的亮度也很低。 目前仅使用一个输入引脚、另一个输入引脚接地。 不确定 LED 的负载电容是多少。 静态电流消耗可以忽略不计、驱动器的动态电流消耗应由以下公式决定。 对于 SN74LVC2G34并假设 pF 负载为30 (这可能是高估)、此值应为:
P_T = CPD*Vcc*FI*N_SW = 15pF*(3.3V)* 24MHz 1 = 1.188 mA
2.376 mA 24 MHz
总计= 3.564 mA
对于 SN74AUP2G34、同样的计算结果为2.717 mA
有什么想法可能导致电流消耗增加?
不相关、但根据 SN74AUPG106和 SN74AUPG206的数据表、CPD 分别为1 pF 和4.3 pF、而对于 SN74AUPG107和 SN74AUPG207则为另一种方式、分别为4.3 pF 和1 pF。 是这样吗?
此外、对于 SN74AUP1G125、第5页显示最大电流应为4 mA、但第17页显示它可以在3.3V 时驱动一个 LED 达到24 mA。 哪一个是正确的? 这是否适用于所有 AUP 系列 IC?
参考原理图