This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:输出电压不稳定

Guru**** 2579775 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1266890/txs0108e-output-voltage-instability

器件型号:TXS0108E

您好、TI 团队、

我们发现使用 TXS0108E 将3.3V 传输到5V 时、输出电压不稳定。 原理图如下所示:

输入和输出电压的波形如下:

我们还尝试通过在输出端添加一个15pF 电容器和1m Ω 电阻器来遵循负载电路设计、但问题仍然存在。 关于这个问题、您能给我们一些建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、I/O 未连接到任何东西。 请展示实际测试条件。 输出端是否有任何长迹线或电缆? 它们的电容和电感会导致振铃和振荡。

    输入不得高于3.3V。 为什么有5V 信号?

    第8.1节中的负载电路模拟典型的示波器探头;这些组件不应该实际存在于您的电路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Lumina、

    除了 Clemens 的响应外、系统的运行数据速率是多少? 如果信号是 GPIO (通常为固定方向信号)、建议使用 AXC8T245/AVC8T245、LXC8T245/LVC8T245、而不是自动双向转换器。  

    此致、

    插孔