请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 您好、TI 团队、
我们发现使用 TXS0108E 将3.3V 传输到5V 时、输出电压不稳定。 原理图如下所示:

输入和输出电压的波形如下:

我们还尝试通过在输出端添加一个15pF 电容器和1m Ω 电阻器来遵循负载电路设计、但问题仍然存在。 关于这个问题、您能给我们一些建议吗?

谢谢。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.