This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74BCT25244:低电平有效输入是否可以接地、或者是否需要下拉电阻器?

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269457/sn74bct25244-is-it-ok-to-ground-low-active-inputs-or-is-a-pulldown-needed

器件型号:SN74BCT25244

我希望芯片启用始终处于活动状态。  是否可以将这些引脚直接接地、还是需要使用下拉电阻器? 我以前从未使用过 BCT 零件、也找不到任何显示输入结构的绘图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以直接连接到接地端。

    此致!

    马尔科姆