This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:SN74AHC1G09DCKR 的时基故障率和引脚 FMA

Guru**** 2509885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1268666/sn74ahc1g09-fit-rate-and-pin-fma-for-sn74ahc1g09dckr

器件型号:SN74AHC1G09

您好!

我的客户需要知道组件 SN74AHC1G09DCKR 的时基故障率和引脚 FMA。

它用于电动自行车电池管理系统。

 

您能否提供此信息?

 

他们正在考虑使用 ISO13849来提供安全文档、但也遵循关键 BMS 元件的 ISO26262工作流程。 被问的组件是安全关键考虑因素的一部分。

如果您有任何问题、请告诉我。

谢谢、此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如需向我们团队申请功能安全文档、请参阅内部论坛上的常见问题解答。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    感谢提示。

    此致、

    迈克尔