请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHC1G09 您好!
我的客户需要知道组件 SN74AHC1G09DCKR 的时基故障率和引脚 FMA。
它用于电动自行车电池管理系统。
您能否提供此信息?
他们正在考虑使用 ISO13849来提供安全文档、但也遵循关键 BMS 元件的 ISO26262工作流程。 被问的组件是安全关键考虑因素的一部分。
如果您有任何问题、请告诉我。
谢谢、此致、
迈克尔